搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
选择样式表
为
FactoryTalk Optix 应用程序
选择要在运行时显示的样式表。
小贴士:
可以编辑全局控件和样式控件,以编辑项目中所有对象的样式,或只编辑特定对象类的样式。
在
项目视图
中,选择
NativePresentationEngine
引擎对象。
在
属性
中的
样式表
后面,选择样式表值后面的下拉箭头,并为该应用程序选择样式表。
样式表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。