将绘图对象分组

对绘图对象进行分组,使它们一起移动。
  • 通过以下任一方式将绘图对象分组:
  • 在窗口中,绘制对象(如矩形或圆),然后在第一个对象内部绘制另一个对象。
  • 项目
    视图中,将一个对象拖到另一对象下。被拖动的对象将出现在另一个对象内部。
    小贴士: 可将绘图对象移出另一个绘图对象,这些对象仍可一起移动。如果调整组中一个绘图对象的大小,组中任何其他绘图对象的大小不会随之调整。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈