配置推送代理

模板库
添加“推送代理 NetLogic”,并配置推送代理的参数。
先决条件
  1. 安装
    M2MQTT
    NewtonSoft.Json
    软件包。请参见添加 NuGet 软件包
  1. 配置推送代理
  2. 从主工具栏中,选择
    模板库
  3. 模板库
    中,搜索
    Push Agent
  4. 组件
    下面,将
    推送代理
    拖到
    项目视图
    中的 NetLogic 上。
  5. 选择
    关闭
  6. 项目视图
    中,选择
    推送代理
  7. 属性
    中,编辑“推送代理”属性。
    有关更多信息,请参见推送代理属性
  8. 项目视图
    中,双击
    推送代理
    将在一个单独的选项卡中打开外部编辑器。
  9. 生成项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈