死区间隔配置

死区有助于防止因控制系统中的振荡而对值快速进行连续采样。
采样类型
死区设置
与上一样本相比发生任何变化
默认死区模式
=
与上一样本相比所发生变化的绝对值等于或大于特定值
  • 默认死区模式
    =
    绝对值
  • 用户指定的
    默认死区值
与上一样本相比所发生变化的百分比值等于或大于特定值
  • 默认死区模式
    =
    百分比
  • 用户指定的
    默认死区值
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈