本地化编辑器

本地化编辑器由两个页面组成。
  • 翻译键引用。
    包含所有对象的翻译。如果您必须将项目翻译为其他语言,可以搜索、修改和删除翻译内容,或者添加区域设置。
  • 翻译表。
    显示项目的所有文本字符串。可以同步或取消同步字符串。已同步的字符串将列在翻译表中。未同步的文本不会出现在翻译表中。
“翻译键引用”页面包含以下各列:
说明
字符串
项目节点的属性和变量中的可翻译字符串,或者位于翻译表中的字符串。
唯一的引用键,用于标识翻译表中的文本字符串。
路径
项目中文本字符串的路径。选择要导航到项目中的翻译应用程序点的路径。
同步
在设计时和运行时对翻译表中的字符串进行翻译。如果字符串未同步,则同步操作会创建与字符串同名的键,将字符串及其相关的键插入翻译表中,然后在设计时和运行时启用翻译。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈