翻译字符串
对字符串进行翻译,以便可以用不同的语言显示字符串文本。
如果对于某个区域设置不应当进行翻译,则在运行时显示的字符串取决于用户的回退区域设置。
- 在项目视图中,展开翻译,然后双击本地化库。
- 选择查看翻译引用。
- 在要翻译的字符串所在的行中,选择已同步。翻译表中将出现与字符串同名的新键。
- (可选)在翻译参考页面中对该键进行重命名,以便在翻译表中添加该键。对键进行重命名不会移除具有先前名称的键。
- 选择查看翻译表。
- 为键添加翻译内容。
提供反馈