创建变量

项目视图
中创建变量。
  1. 项目视图
    中,选择要包含该变量的文件夹或对象。
  2. 项目视图
    工具栏中,选择
    Add
    新增
    ,然后选择
    变量
  3. (可选)要更改变量数据类型,请在
    属性
    中的变量名旁选择现有数据类型,然后选择另一个数据类型。
    小贴士: 如果未看到所需选项,请选择
    显示全部
    。要定义数组,请选择
    数组
    ,然后输入数组维数。
  4. 属性
    中,输入变量的值或创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈