搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
查看对节点或项的引用
查看引用将显示信息模型中引用某个节点或对象的所有对象。
从
项目视图
中查看引用。
在
项目视图
中,右键单击该节点或项,然后选择
显示引用
。
在
(名称) 的引用
中,选择位置,然后选择
转至...
FactoryTalk Optix Studio
将导航到该类型的实例。NetLogic 中引用的对象不会显示。
管理项目内容
对象和类型
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。