OPC UA 配套规范
默认情况下,
FactoryTalk Optix Studio
为选定的 OPC UA 配套规范
提供有限的支持。受支持的 配套规范
配套规范
默认情况下,可在
FactoryTalk Optix Studio
中使用以下 配套规范
:- DI
- PackML
- Machinery
- Weihenstephan
- PADIM
- TMC v2
要添加对更多
配套规范
的支持,可以将它们导入到项目中。如果导入的 配套规范
不符合 OPC UA 要求,FactoryTalk Optix Studio
将显示警告。类型视图
包含了配套规范
文件夹中可用的 配套规范
节点。限制
限制 | 说明 |
---|---|
不创建可选的对象实例声明 | 例如, WSMachineType 是 Weihenstephan 规范的对象。它包含未创建的可选对象实例声明 (Counters )。 |
当不同父项共享 EU 变量时,将复制这些变量 | 当供应商声明工程单位变量并从多个节点引用该变量时,会为每个引用工程单位的节点复制工程单位变量。 |
仅显示一个父节点 | 如果导入的信息模型中包含由一个以上具有聚合引用或组织引用(或继承的引用)的节点,则仅导入一个节点。 |
不支持结构变量值 | 从 FactoryTalk Optix Studio 所创建的结构派生的所有类型都包含一个空的结构值。这包括配套规范类型。具有数据类型结构或从结构继承的导入变量项的 结构 值为空。 |
提供反馈