证书和密钥

可以在 OPC UA 服务器和 OPC UA 客户端对象中设置服务器或客户端的公共证书和私钥。

证书生命周期

由应用程序发布的证书是自签名证书,必须随服务器和客户端上的受信任证书一起安装才能进行通信。从信任列表中移除证书时,通信会中断。
您可以将 CA 证书与受信任证书分开安装。要排除由 CA 颁发的证书,可将该证书包含在 CA CRL 中。
注意: 每个 CA 证书都必须包含相应的 CRL,才能验证应用程序的证书。
证书和 CRL 必须遵循具有 DER 二进制编码(
DER
文件)的 X.509v3 标准。
对于每个证书,都有一个私钥和 Base64 ASCII 编码(
PEM
文件)。
每个有效的安全策略都需要使用带有 RSA 加密(2048、3072 或 4096)的 SHA-256 算法对证书进行签名。两个弃用的策略(Basic128Rsa15 和 Basic256)要求使用带有 RSA 加密(1024 或 2048)的 SHA1 算法对证书进行签名。

证书处理

如果不存在这些元素,则
FactoryTalk Optix Studio
生成
FTOptixApplication
服务器时,还将生成服务器的公共证书和相应的私钥。
重要提示: 要进行安全的通信,客户端和服务器必须认为客户端和服务器的公共证书受信任。
在设计时,如果您在现场拥有自己的证书或其他客户端/服务器的证书,则可以将它们导入
FactoryTalk Optix Studio
中,使它们受信任。有关更多信息,请参见在设计时配置受信任的证书
小贴士: 您可以在
FactoryTalk Optix Studio
中为自己的应用程序生成证书。有关更多信息,请参见创建证书
如果其他客户端/服务器的证书在设计时不可用,您可以将这些证书导入项目中。一旦在服务器和客户端之间建立了连接,这些证书将在运行时受信任。有关更多信息,请参见在运行时配置受信任的证书
小贴士: 所复制证书的名称是由其通用名称 (Common Name, CN) 和指纹签名组成的字符串。
设计时,如果出现以下情况,
FactoryTalk Optix Studio
会拒绝服务器证书:
  • 您正在使用 OPC UA 客户端从 OPC UA 服务器导入节点。
  • 该项目没有服务器的公共证书。
您可以将证书导入到项目中,使其被视为受信任(在设计时配置受信任的证书)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈