项目机密信息加密
对项目中包含的敏感数据进行加密。
要求
要在创建项目或保存现有项目时对项目机密信息进行加密,请执行以下操作:
- 在FactoryTalk Optix Studio中登录到FactoryTalk 中心
- 成为组织的一部分。
- 选择加密机密信息。
加密范围
FactoryTalk Optix
:- 对项目中的密码进行加密。
- 使用PasswordDataType 对自定义对象进行加密。
- 在表示项目信息模型的项目YAML文件中,将Value节点替换为具有加密文本值的SecretValue节点。
加密的项目
FactoryTalk Optix
通过多种方式处理加密项目:- 在无权访问组织的情况下打开加密项目会清空所有的项目机密信息。
- 将加密项目另存为未加密项目会清空所有机密信息。
- 将加密项目部署到未加密的客户端会显示一条警告消息。有关更多信息,请参见项目加密。
- 将加密项目导出到 USB 设备或文件夹不会对编译的项目进行加密。
- 将对象从加密项目粘贴到未加密项目会清空机密信息。
- 将对象添加到加密项目中的模板库会清空机密信息。
- 在加密项目中禁止将密码以文本形式粘贴到剪贴板。
提供反馈