搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
还原项目
如果项目已损坏或者保存了不需要的更改,则可以还原该项目的早期版本。
关闭项目。
从
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name]
文件夹中,复制想要的备份所在的整个文件夹。
将复制的文件夹粘贴到当前项目位置以外的位置,或者删除当前的项目文件夹并将新文件夹粘贴到相同的位置。
打开项目。
项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。