自定义配方管理界面
您可以设计自定义的配方管理界面,而不使用默认的配方编辑器。
小贴士:
您可以根据从默认配方编辑器中重用的对象来开发自定义的配方管理界面。有关更多信息,请参见重用默认配方编辑器中的对象。
成分的图形对象和脚本
重要提示:
在构建自定义的配方管理解决方案时,必须包含来自这些 NetLogic 脚本的对象。
条目 | 功能 | 用法 |
---|---|---|
配方编辑器 对象 |
| 在 属性 窗格中的配方模式 属性中,选择配方模式。 |
RecipesEditorUISetup NetLogic | 为所选配方模式的每个成分创建以下对象集:
| 要创建图形对象,请右键单击 配方编辑器 或 RecipesEditorUISetup 并选择执行设置 。 |
存储配方选项
条目 | 功能 |
---|---|
RecipesComboBox 对象 |
|
RecipesComboBox 中的 RecipesEditorComboBoxLogic NetLogic |
|
配方管理
提醒事项:
以下按钮对象会调用配方模式对象的相应方法。
条目 | 功能 |
---|---|
SaveButton 对象 | 将 RecipesComboBox 中编写或选择的配方保存到数据库中,或者在数据库中更新该配方 |
SaveButton 中的 RecipesEditorSaveButtonLogic NetLogic | |
DeleteRecipeButton 对象 | 使用 RecipesComboBox 将所选配方从数据库中删除 |
LoadButton 对象 | 使用 RecipesComboBox 将所选配方从控制器加载到 FTOptixApplication |
ApplyButton 对象 | 使用 RecipesComboBox 在控制器上应用所选配方 |
通知
对象 | 功能 |
---|---|
OutputMessage 对象 | 当用户保存、删除、加载或应用配方时,会将一条输出消息连续显示五秒钟。
小贴士:
要更改消息保留时间,请双击
RecipesEditorOutputMessageLogic NetLogic 脚本并更改其值(以毫秒为单位)。 |
RecipesEditorOutputMessageLogic NetLogic |
提供反馈