手动配置配方模式
可以通过添加配方模式对象并设置其属性来配置配方模式。
小贴士:
还可以通过使用专用界面来添加配方。请参见 配置配方模式
- 在项目视图中,右键单击配方,然后选择 。
- 通过将节点从项目视图拖到属性中的目标节点属性中来添加成分。
- 在项目视图中,双击配方模式对象。
- 在编辑器中:
- 要显示其他变量中嵌套的变量,在编辑器工具栏中选择查看设置,然后选择显示嵌套变量。
- 选择成分,然后选择应用。小贴士: 通过使用搜索字段,可以快速找到要选择的变量。
- 要自动在数据库中配置用于存储配方的表,请在属性中:
- 在表名中,输入表的名称。如果为空,表名默认为配方模式对象的BrowseName值。
提供反馈