编辑配方模式
可以使用
FactoryTalk Optix
中内置的专用界面来编辑配方模式属性。先决条件
- 编辑配方模式
- 在工具栏中,选择打开配置板页面
- 在中间的窗格中,选择配置配方。
- 选择要编辑的配方。
- 如果需要,编辑名称和目标节点属性。
- 选择下一步。
- 选择现有数据库或配置新的数据库:
- 要使用现有数据库:
- 选择一个现有数据库。
- 如果需要,编辑数据库属性。
- 选择下一步。
- 要创建数据库,请执行以下操作:
- 选择新建数据库。
- 如果需要,编辑名称和类型字段。
- 选择下一步。
- 如果需要,编辑数据库属性。
- 选择下一步。
- 要复制可用的数据库:小贴士: 通过复制现有数据库,可以基于现有数据库快速创建新的数据库。
- 右键单击可用数据库,然后选择复制。
- 如果需要,编辑数据库属性。
- 选择下一步。
- 选择要使用的配方参数。小贴士: 可以使用嵌套变量开关显示或隐藏其他变量中嵌套的变量(参数)。通过使用搜索字段,可以快速找到要选择的参数。
- 选择下一步。
- 查看设置。
- 选择退出。
提供反馈