为页面配置空闲超时

为页面配置空闲超时

如果希望超时仅应用于特定页面或面板,可使用 NetLogic 配置空闲超时。使用 NetLogic 配置的空闲超时不适用于整个项目。
  1. 选择
    模板库
  2. 模板库
    中,选择
    Scripts
  3. 组件
    下面,将
    空闲超时
    直接拖到
    项目视图
    中的开始窗口(如
    MainWindow (type)
    )中。
  4. 中,选择
    关闭
  5. 在选择了
    IdleTimeoutLogic
    时,在
    属性
    中的
    Enabled
    中选择
    以启用 NetLogic。默认情况下,启用
    IdleTimeoutLogic
    会启用超时。
  6. Duration
    中,输入在经过多长时间后发生超时。
  7. 项目视图
    中,展开
    IdleTimoutLogic
    ,然后选择
    OnTimeout
  8. 属性
    中,选择
    OnTimeout
    后面的
    Edit
  9. 在浏览器中,展开
    命令
    ,展开命令类型,然后选择在触发超时事件时将执行的命令。
  10. 选择
    选择
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈