用户区域设置配置

用户区域设置配置

用户区域设置是用于指定运行时会话区域设置的个人数据。在
用户
对象的
LocaleIds
属性中设置用户区域设置。
如果
FactoryTalk Optix Studio
不支持主区域设置,使用 C# 可以让 API 返回节点并为同一个用户设置多个区域设置。会话区域设置的优先级由用户区域设置的顺序确定。
当在运行时根据用户区域设置自动设置会话区域设置,并且未配置用户区域设置时,会话将使用回退区域设置。
小贴士: 使用
会话 UI
对象可以为不具备用户区域设置信息的多语言项目管理会话区域设置。然后,用户必须在运行时选择区域设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈