在趋势图中导航

在趋势图的 X 轴和 Y 轴上导航。
  • 选择一个点并水平拖动它以在 X 轴上导航。
    小贴士: 如果
    关注
    属性设置为
    True
    ,则会在与图形进行交互时停止自动滚动。要为 X 轴重新启动自动滚动功能,请将 X 轴滚动到当前实例。
  • 选择一个点并垂直拖动它以在 Y 轴上导航。
  • 选择一个指针并沿对角线方向拖动它以在两个轴上浏览。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈