为用户分配组

分配组并创建权限和特权层次结构。
  1. 在主工具栏中,执行下列任一操作:
    • 选择
      打开配置板页面
      ,然后在仪表板上选择
      管理用户和组
    • 选择
      打开配置板页面
      后面的下拉箭头,然后选择
      管理用户和组
  2. 在编辑器中,执行以下任一操作:
    • 下面,将一个组拖到某个用户上,或者在按住
      Shift
      Ctrl
      键的同时选择多个连续或不连续的组并将它们拖到某个用户上。
    • 选中与一个或多个组相对应的复选框,然后选择
      向用户分配
      ,选中与某个用户相对应的复选框,然后选择
      应用
    将在已分配给组的用户旁边出现
    Group assigned
  3. 选择
    退出
  4. 选择
    保存
    在编辑器中,可以将用户拖到组中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈