搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
为组分配用户
使用
管理用户和组
仪表板可以为组分配用户,从而创建权限和特权层次结构。
在主工具栏中,选择
打开配置板页面
,然后在
配置板
页面中选择
管理用户和组
。
在编辑器中,选中与一个或多个用户相对应的复选框,选择
向组分配用户
,选中与一个或多个组相对应的复选框,然后选择
应用
会在已分配给该组的用户旁边出现
。
选择
退出
。
选择
保存
。
用户
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。