更改用户属性

更改用户的属性,以修改该用户的域、密码、位置和语言。
  1. 项目视图
    中,展开
    安全
  2. 展开
    用户
  3. 选择用户。
  4. 属性
    中更改:
    • 名称
      。用户的名称。
    • 密码
      。用户在登录应用程序时必须提供的密码。
    • LocaleIds
      。用户的位置。默认值为美国 en-US。
    • 语言
      。为用户配置的语言。默认语言是用户所在位置的默认语言。 
    • 计量系统
      。用来向用户显示数据的计量系统:
      • 国际单位制
      • 美国惯用计量系统
      • 英制单位
    • 。标识与域链接的用户帐户的本地
      Windows®
      用户帐户。
  5. 选择
    保存
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈