打开远程项目

打开远程项目以查看由其他用户编辑的共享项目。
先拉取由其他用户进行的更改以查看项目的最新版本,然后再合并这些更改或进行其他更改。
  1. 如果存在打开的项目,选择
    项目
    ,然后选择
    关闭项目
  2. 选择
    关闭
    ,或者如果存在要保存的更改,选择
    保存并关闭
  3. 创建新项目
    中,选择
    打开
    ,然后选择
    远程
  4. 在起始页上,完成以下步骤:
    1. 远程 URL。
      输入远程存储库的 URL。这是项目的远程存储位置。如果您不知道此 URL,请咨询您的系统管理员。
    2. 位置
      。输入本地计算机上的文件夹,在该文件夹中,将保存并提交所做的更改,然后再将所做的更改推送到远程存储库。默认位置是
      C:\Users\
      UserName
      \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
      。选择
      浏览文件
      可浏览其他位置。
      小贴士: 如果已登录
      FactoryTalk Optix Studio
      ,则不必知道
      远程 URL
      位置
      创建新项目
      自动显示所有可通过 GitHub 帐户访问的潜在存储库,以及您可以打开的所有项目。
  5. 选择
    打开
    。“正在从远程打开项目”将出现在状态栏中,而且将打开与远程存储库同名的新项目。
  6. 如果主工具栏中的
    从远程拉取
    为蓝色而且包含一个数字,则说明项目已提交远程存储库中的更改,您需要拉取这些更改才能查看项目的最新版本。状态栏中将出现“远程更改可供拉取”消息。
  7. 选择
    从远程拉取
    。状态栏中将出现
    正在从远程拉取项目
    消息。 
    远程存储库中的更改和本地项目中的更改之间的任何冲突均会在
    拉取预览
    中突出显示
    拉取预览
    中的绿行显示来自远程存储库的更改,而非冲突。
  8. 拉取预览
    中,展开突出显示的冲突以显示发生冲突的值。
  9. 选择要保留的内容版本:
    • 单个本地更改。在突出显示的行中,选择左侧的
      本地历史记录
    • 所有的本地更改。在预览的顶部,选择
      接受所有本地更改
    • 单个远程更改。在突出显示的行中,选择右侧的
      远程历史记录
    • 所有的远程更改。在预览的顶部,选择
      接受所有远程更改
      小贴士:
      拉取预览
      中各行中的图标指示:
      • Preview conflicts
        本地项目与远程项目之间存在冲突。
      • Preview resolved
        冲突已得到解决(通过选择行中的本地更改或远程更改)。
      • Preview changes
        本地项目或远程项目中存在更改。
      • Preview additions
        已添加对象。
      • Preview deletions
        已移除对象。
  10. 选择
    接受并推送
    以接受选定的更改,或者选择
    取消
    以拒绝远程项目中的所有冲突并保留本地项目中的值。
项目将打开,状态栏中将出现
远程项目已同步
消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈