创建报警筛选器
在运行时筛选报警可仅显示特定报警。创建文本框来筛选所显示的报警。
先决条件
- 创建报警筛选器
- 将文本框放在编辑器上。
- 在项目视图中,展开报警网格 (type),然后选择AlarmsDataGrid对象。
- 在属性的查询中,选择。添加动态链接
- 在动态链接中,展开报警网格 (type),然后选择查询。
- 选择选择。
- 在属性中的查询中,键入查询。小贴士: 在查询中输入一个变量,如SELECT * FROM Table1 WHERE Column1 > 5,其中5是变量。输入变量的占位符,如SELECT * FROM Table1 WHERE Column1 > {0},其中{0}是变量。例如,在由多台机器组成的系统中,要按MachineID筛选报警,可以使用SELECT * FROM Model WHERE MachineID=001查询来显示 MachineID = 001 的报警。
提供反馈