显示对象的多个活动报警

在运行时,如果反复激活同一个报警,则
报警网格
小组件将显示最近的报警事件。使用分支跳转可显示同一报警对象的多个活动报警。
报警网格
小组件中,将显示同一报警对象的所有活动报警,这些活动报警必须予以确认和证实。当变量在控制器中恢复正常状态时,不会发生报警事件。
当项目需要严格的控制和报警计数时,
Rockwell Automation
建议使用分支跳转。例如,在生产过程中对需要认证的产品(如医疗产品)使用分支跳转。
  1. 项目视图
    的顶部,选择主项目节点
  2. 属性
    中,展开
    报警配置
    ,然后在
    分支已启用
    中选择
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈