以 UTC 时区查看报警日志事件

在运行时,
报警历史记录网格
小组件的
数据网格
对象在
时间戳
列中显示日期和时间。设备的本地时区显示的时间使用的是事件的
LocalTime
属性。通过配置事件的
时间
属性来以 UTC 标准时区查看报警日志事件。
  1. 在主工具栏中,选择
    模板库
  2. 模板库
    中,将
    报警历史记录网格
    对象从
    Widgets
    拖到
    UI
    文件夹中的所需文件夹中。
    小组件将出现在节点中。
  3. 在选择了小组件的
    数据网格
    时,在
    时间戳
    或其他列的
    文本
    属性中,选择
    更改动态链接
  4. 在“动态链接”窗口中,选择
    别名
    {Item} […]
    时间
  5. 选择
    选择
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈