报警变量
每个报警类型都具有可以动态链接到图形元素属性的变量。当达到为图形对象配置的水平而且发生报警时,图形对象会显示所配置报警的值或消息。
例如,可以创建数字量报警,并将图形对象(如发光二极管 (light-emitting diode, LED))的
活动
属性链接到数字量报警的活动
变量。当报警变为活动状态时,LED 点亮。 可用变量取决于报警类型。
报警变量 | 说明 | 包含在哪些报警类型中 |
---|---|---|
活动 | 使图形对象处于活动状态 | 所有报警类型 |
自动确认 | 无需用户干预即可对报警进行确认 | 所有报警类型 |
自动证实 | 无需用户干预即可对报警进行证实 | 所有报警类型 |
已启用 | 启用报警 | 所有报警类型 |
上限 | 指示已达到图形对象的上限 | 单一和复合报警类型 |
上上限 | 指示已达到图形对象的上上限 | 单一和复合报警类型 |
输入变量 | 输入来自图形元素的输入值的值 | 所有报警类型 |
下限 | 指示已达到图形对象的下限 | 单一和复合报警类型 |
下下限 | 指示已达到图形对象的下下限 | 单一和复合报警类型 |
消息 | 在报警处于活动状态时显示所配置的消息 | 所有报警类型 |
正常状态值 | 仅限数字量报警 | |
轮询时间 | 指定轮询报警状态的频率 | 单一变化率报警和复合变化率报警 |
严重性 | 显示报警的严重性 | 所有报警类型 |
“设置点”值 | 单一级别偏差报警和复合级别偏差报警 |
提供反馈