创建严重性颜色转换器

创建用于将报警严重性转换为颜色的转换器。
  1. 创建转换器:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      转换器
      ,然后选择
      新建
      键值转换器
    2. 将光标悬停在转换器上,选择
      Edit
      并输入
      SeverityColorConverter
  2. 配置转换器:
    1. 双击
      SeverityColorConverter
    2. 在中间的窗格中,选择
      旁边的
      String
      ,然后选择
      Color
      小贴士: 如果未看到所需选项,请选中
      显示全部
      复选框。
    3. 选择
      Add
      以添加另一行。
    4. 输入下列值:
      键 (UInt32)
      值 (Color)
      1
      #ff0000
      0
      #0664c2
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈