创建报警
创建数字量报警对象和布尔变量。
- 创建输入变量:
- 在项目视图中,创建两个变量,方法是右键单击模型,然后选择 。
- 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择并输入以下内容:
- ErrorAlarmVariable
- WarningAlarmVariable
- 选择ErrorAlarmVariable,在属性中选择Int32,然后选择Boolean。
- 选择WarningAlarmVariable,在属性中选择Int32,然后选择Boolean。
- 创建报警:
- 在项目视图中,创建两个报警,方法是右键单击报警,然后选择 。
- 对这些报警进行重命名,方法是将光标悬停在每个报警上,选择并输入以下内容:
- ErrorAlarm
- WarningAlarm
- 配置 ErrorAlarm:
- 配置 WarningAlarm:
- 在项目视图中,选择ErrorAlarm。
- 在属性中,在输入变量属性和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 将消息属性值设置为A module was not initialized correctly。
- 将严重性属性值设置为2。
提供反馈