使活动报警可见
配置图形对象的
活动
属性,使报警在运行时可见。将图形对象的活动
变量动态关联到报警的活动
变量。在运行时,当报警处于活动状态时,图形元素的外观会发生变化。要使用
活动
变量,无需编写脚本,也无需 NetLogic。例如,可以创建一个数字量报警,然后将图形元素(如 LED)的活动
属性绑定到数字量报警或其他报警的活动
变量。在运行时,当报警达到所配置的限值或状态时,LED 会点亮。先决条件
- 将 LED 图形对象添加到窗口
- 创建和配置报警
- 使活动报警可见
- 从项目视图中,打开包含 LED 的窗口并选择 LED。
- 在 LED 的属性中,在活动中选择。更改动态链接
- 在动态链接编辑器中,展开报警文件夹并展开报警。
- 为报警选择活动变量。
- 选择选择。
现在,当报警处于活动状态时,LED 将以
属性
中指示的颜色点亮。LED 的默认颜色为红色。提供反馈