内置的别名
内置别名包“窗口”、“配方模式”和“会话”别名。
窗口别名
可以使用
别名引用应用程序窗口属性和在该窗口中显示的图形对象。配方模式别名
在设计时,项目根节点包含项目中每个
配方模式
实例的别名。此别名与相关配方模式
对象同名。项目还包含面板加载器
对象。从与项目中的相应对象具有相同 BrowseName 的任意节点访问配方模式
别名。例如,会为面板加载器1
对象生成一个面板加载器1
别名。
小贴士:
将在项目根节点内创建
配方模式
对象的别名。会话别名
会话
节点。此别名包含多个节点,这些节点具有基于用户和会话区域设置的值。在设计时,此别名始终可用于图形对象和类型。提供反馈