创建别名
通过创建别名可创建变量类型,该变量类型指向具有
NodeId
属性的节点。在对象或父节点中创建别名。- 在项目视图中,选择要包含别名的对象或对象类型。
- 在属性中,选择 ,然后选择别名。属性中将出现包含类别属性的别名#。
- (可选)将鼠标悬停在别名末尾,选择 ,然后输入别名的新名称。
- 设置别名:
- 如果可以在设计时设置源节点,请选择该节点或将其从项目视图拖到别名值字段。类别属性自动包含具有相对引用节点的值。
- 如果源节点只能在运行时设置,或者在运行时必须设置源节点,则在类别中,选择设置类别,选择引用类型节点,然后选择选择。
提供反馈