别名之间的动态链接
不使用别名时,会创建一个动态链接,该链接使用从父节点到源节点的相对引用或路径。
当您引用
NodeId
属性时,别名将充当父节点和源节点之间的中介。在本示例中,使用指向节点
B2
的动态链接来设置节点 C3
的值。在左侧,动态链接引用 ../../B/B2
。在右侧,在节点 C
上设置别名,链接使用别名并引用 {B}/B2
。要设置动态链接,当动态链接的源节点及其子节点在以下情况下存在时使用别名:
- 运行时。将动态链接设置为会话节点。请参见会话和区域设置
- 设计时。在运行时,动态链接通过小组件中的动态逻辑发生变化。
别名可以是快捷方式,用于创建指向常用节点的动态链接。例如,使用别名作为快捷方式可避免重复查找同一个源节点。在设计时,源节点会进行分组,并且可以在
动态链接
窗口中轻松访问。在运行时,必须知道别名才能访问其所指向的节点。请参见管理别名。提供反馈