配置通信驱动程序
将通信驱动程序配置为在联机或脱机模式下导入标签。
先决条件
- 了解控制器的任何特定注意事项。请参见通信驱动程序概述。
- 如果在脱机模式下导入标签,请将标签从受支持的控制器导出到文件。请参见控制器用户协助。
- 配置通信驱动程序
- 在工具栏中,选择。打开配置板页面
- 选择配置与设备的通信。
- 选择新建工作站。
- 选择工作站类型。
- (可选)编辑工作站名称。
- 选择下一步。
- 填写属性,然后选择下一步。
- 选择下一步。
- 为通信站配置标签导入:小贴士: 某些通信驱动程序可能不支持在联机模式和/或脱机模式下从控制器导入标签。
- 要在联机模式下导入标签,请将开关设置为联机。
- 要在脱机模式下导入标签,请将开关设置为脱机和文件路径,为包含所导出的控制器标签的文件提供路径。
小贴士: 要在项目视图中选择工作站对象,请选择在属性视图中选择。 - 选择所关注的标签,然后选择下一步。
- (可选)要配置其他通信驱动程序,请选择配置其他设备,然后重复上述步骤。
- 选择退出。
在
项目视图
中,将添加与所选标签对应的变量。提供反馈