转换器
使用转换器可以转换源值并将转换后的值分配给父节点。
转换器类型
您可以在多个复杂动态链接中使用转换器类型的实例。这样,如果必须更新转换器逻辑,可通过编辑转换器类型一次完成对转换器逻辑的更新。请参见创建转换器类型。
小贴士:
如果要在多个复杂动态链接中使用转换器及其属性,请创建一个转换器类型,然后在多个复杂动态链接中使用该转换器类型的实例。
转换器示例
复杂动态链接编辑器中的转换器示例可以包含:
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-2-0/_images/AdvancedDynamicLinkEditorContents.png/_jcr_content/renditions/original)
条目 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
![]() | 父变量 | 变量值,即转换器输出值。 |
![]() | 动态链接方向 | 转换器输出与转换器逻辑之间的方向。选择以下图标时,该方向会发生变化:
|
![]() | ![]() 插入 | 插入另一个转换器块。 |
![]() | 转换器名称 | 转换器对象的名称。 |
![]() | 转换器属性 | 可以将属性值设置为:
|
![]() | 源动态链接 | 指向变量、标签值或其他转换器的动态链接。 |
提供反馈