导入 FactoryTalk Optix 应用程序

要部署所导出的
FactoryTalk Optix 应用程序
,请将该文件移到客户端设备,然后运行该文件。
  1. 导入
    FactoryTalk Optix 应用程序
  2. 将导出的文件移到客户端设备。
    例如,将包含所导出应用程序的 USB 驱动器连接到客户端设备。
  3. 在客户端系统中运行
    FactoryTalk Optix 应用程序
    • Windows®
      客户端设备上,双击
      FTOptixRuntime.exe
    • 在 Linux 客户端设备中,从终端导航到
      FTOptixRuntime
      文件所在的文件夹并输入
      ./FTOptixRuntime
    • OptixPanel
      上,访问 Web 界面,然后在
      从 USB 加载应用程序
      下选择
      导入
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈