动态链接浏览器

使用动态链接浏览器从项目的信息模型中选择链接的源节点或属性。动态链接浏览器的内容取决于打开浏览器的变量的数据类型,以及在浏览器中选择的变量。例如,仅当打开浏览器的变量的字符串为 LocalizedText 数据类型时,才会显示
格式
选项。
格式
选项中不显示其他数据类型。
通过选择
添加动态链接
更改动态链接
来打开动态链接浏览器。
条目
名称
说明
基本
显示可用于创建动态链接的项目节点。对于复杂动态链接,此选项卡处于禁用状态。
高级
在动态链接浏览器中显示复杂动态链接编辑器。请参见复杂动态链接编辑器
路径
所选变量的目标。
搜索
筛选节点。
项目
浏览项目信息模型。
属性
要应用于选定节点的 OPC UA 属性。
格式
要应用于选定变量的格式。
数组索引
选定变量的数组索引。此选项仅针对数组变量显示。
位索引
用于访问选定变量的指定位的索引。
取消
取消动态链接的创建。除了选择
取消
,还可以选择动态链接浏览器外的空白区域。
选择
创建与所选对象的动态链接。
移除链接
移除动态链接。在无法移除动态链接时,将显示
还原链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈