节点的全局方法
在运行时,使用这些全局方法可以在信息模型中创建或移除对象和变量。
CreateObject 方法
此方法用于创建对象。
参数 | 说明 |
---|---|
BrowseName | 对象的名称 |
ObjectType | 对象的类型 |
ParentNode | 要创建的对象的父节点 |
ReferenceType | 保留供将来使用 |
参数 | 说明 |
---|---|
CreateNodeId | 在运行时分配的 NodeId 属性 |
CreateVariable 方法
此方法用于创建变量。
参数 | 说明 |
---|---|
BrowseName | 变量名称 |
RequestedNodeId | 保留供将来使用 |
VariableType | 变量的类型 |
ParentNode | 要创建的变量的父节点 |
ReferenceType | 保留供将来使用 |
DeleteNode 方法
此方法用于删除节点。
参数 | 说明 |
---|---|
Node | 要删除的节点 |
提供反馈