搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
移动对象
移动编辑器中的对象,以便对在运行时显示的对象进行定位。容器中的所有对象均随容器一同移动。
移动对象
在编辑器中,选择并拖动对象。
在
项目视图
中,选择对象,然后在
属性
中更改:
水平对齐
。输入对象与 X 轴之间的间距值。
垂直对齐。
输入对象与 Y 轴之间的间距值。
小贴士:
Z 轴上的对象相对于同一容器中其他对象的顺序由对象在
项目视图
中的位置决定。对象在树中越靠下,在 Z 轴上的显示顺序越高。
图形对象布局
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。