调整对象大小

可以拖动调整对象大小,也可以在对象属性中指定值。
先决条件
要调整对象的大小,对象的对齐方式必须为左对齐、上对齐或下对齐。如果对象在 X 轴或 Y 轴上的对齐方式为
调整
,则对象的大小会根据容器大小动态变化。无法相对于容器大小来缩放容器内对象的大小。
小贴士:
窗口
对象的大小用于定义整个用户界面的大小。窗口对象的大小可以使用
宽度
高度
属性来设置,或者自动设置为与在运行时使用
全屏
属性显示界面的画面的大小相等。
  • 调整对象大小
  • 在编辑器中,拖动对象上的大小调整手柄。
  • 项目视图
    中,选择对象,然后在
    属性
    中更改:
    • 高度
      。输入对象的高度值。
    • 宽度
      。输入对象的宽度值。
    小贴士: 如果删除了
    高度
    宽度
    值,对象将使用
    自动
    设置。对象的大小由文本决定。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈