创建响应式用户界面

创建响应式用户界面

开发一个
FactoryTalk Optix 应用程序
,该应用程序具有针对不同大小的视区调整的多个布局。
  1. 针对不同的应用程序布局创建画面类型。请参见画面
    小贴士: 首先为不同视口(如小、中、大)开发三种布局。有关更多信息,请参见 响应式设计的画面尺寸和断点 - Windows 应用程序 | Microsoft Learn
  2. 创建一个 NetLogic,用于读取窗口宽度(和高度)并根据断点输出值。
    例如,创建一个 NetLogic,以读取窗口宽度并返回
    枚举值。
    在运行时,当您调整窗口大小并超出断点值时,NetLogic 将返回一个值。
  3. 创建一个带有键值转换器的面板加载器,该转换器可将 NetLogic 输出的值转换为针对画面类型的动态链接。
    在运行时,面板加载器会根据窗口宽度显示特定画面类型。当您调整窗口大小并超出断点值时,应用程序布局会改变,以适应不同的视区大小。
  4. (可选)要在支持的 Web 浏览器中运行响应式应用程序,请执行以下操作:
    1. 添加 Web 画面引擎。请参见配置画面引擎
    2. 在 Web 浏览器窗口中拉伸项目。在
      项目视图
      中,选择
      MainWindow (type)
      并:
      • 属性
        中,在
        全屏
        别名
        {Session}
        会话
        UI 会话
        Web 会话
        之间创建动态链接。
        有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
        如果项目在 Web 浏览器中运行,则
        {Session}/IsWeb
        别名将解析为
        True
        。有关更多信息,请参见不同画面引擎的配置文件对象
        在运行时,本地画面引擎显示窗口应用程序,Web 画面引擎则根据 Web 浏览器窗口宽度显示特定的画面类型。
      • 属性
        中,将
        全屏
        设置为
        在运行时,本地画面引擎显示全屏应用程序,Web 画面引擎则根据 Web 浏览器窗口宽度显示特定的画面类型。
    当您调整 Web 浏览器大小并超出断点值时,应用程序布局会改变,以适应不同的视区大小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal