动画属性

通过编辑动画属性来配置动画。

数值动画

基于特定时间段内变量值变化的简单动画。
属性
说明
范围的起始值。
范围的结束值。
持续时间
动画的持续时间(毫秒)。
插值
动画值变化时的插值类型。
目标
动画的目标节点。
正在运行
布尔值。
循环
动画的连续播放次数。如果值为
-1
,则设置连续动画播放。

顺序动画

按顺序执行的动画组。
属性
说明
正在运行
布尔值。
循环
动画的连续播放次数。如果值为
-1
,则设置连续动画播放。

并行动画

按并行顺序执行的动画组。
属性
说明
正在运行
布尔值。
循环
动画的连续播放次数。如果值为
-1
,则设置连续动画播放。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈