复选框

通过选中和清除来设置和显示布尔值。

操作

处于选中状态的复选框
关联的变量值为 True。
处于清除状态的复选框
关联的变量值为 False。

使用案例

启用或禁用
FactoryTalk Optix 应用程序
中的功能。例如,切换用于显示数据的图形。

示例

处于清除状态的复选框
animated graphic showing selecting and clearing a Checkbox
处于选中状态的复选框
animated graphic showing selecting and clearing a Checkbox
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈