LED

以 LED 开或关的形式显示布尔值。

使用案例

指示报警状态、机械组件功能或软件功能。

示例

非活动的 LED
Animated graphic showing a red LED light being either on or off
活动的 LED
Animated graphic showing a red LED light being either on or off
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈