搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置 Web 浏览器
添加 Web 浏览器对象以在运行时显示 Web 内容。
在
项目视图
的
UI
下,右键单击一个容器,然后选择
新建
内容
Web 浏览器
。
执行以下任一操作:
在
属性
的
URL
中,输入要在运行时显示的网站地址。
小贴士:
输入的地址必须以协议开头。例如,
https://rockwellautomation.com
添加地址栏
。
添加导航按钮
。
Web 浏览器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。