搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
在趋势图中导航
在趋势图的 X 轴和 Y 轴上导航。
选择一个点并水平拖动它以在 X 轴上导航。
小贴士:
如果
随动
属性设置为
True
,则会在与图形进行交互时停止自动滚动。要为 X 轴重新启动自动滚动功能,请将 X 轴滚动到当前实例。
选择一个点并垂直拖动它以在 Y 轴上导航。
选择一个指针并沿对角线方向拖动它以在两个轴上浏览。
趋势
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。