更改绘图对象的外观
更改绘图对象的属性以更改对象的外观。
小贴士:
要指定属性值,可以双击现有值以键入属性的数字值,或选择 以导航到并选择控制器中的标签。该标签的值随后将作为属性值。要更改颜色属性,可在
添加动态链接
属性
中选择色块,以打开选择颜色
并通过拖动来选择新颜色。- 在项目视图或编辑器中,选择绘图对象。
- 在属性中,展开外观类别,然后更改属性。所显示的属性由选定的绘图对象确定:
- 边框颜色。指定对象边框的颜色。
- 边框粗细。以像素为单位指定对象边框的粗细。
- 填充颜色。选择对象的填充颜色。
- 不透明度。选择绘图对象的不透明度。指定 0 可使对象透明。
- 旋转。指定对象绕中心点的旋转角度。正值表示顺时针旋转,以度为单位。
- 粗细。用于绘制对象的笔线条的粗细。
- 可见。指定绘图对象在运行时是否可见。选择真可将对象设置为可见,选择假可使对象在运行时不可见。
提供反馈