创建受约束变量

创建将与仪表关联的具有上限值和下限值的变量。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    模型
    ,然后选择
    新建
    变量
  2. 将光标悬停在变量上,选择
    Edit
    并输入
    ConstrainedVariable
  3. 属性
    中,将
    ConstrainedVariable (Int32)
    设置为
    30
  4. 右键单击
    ConstrainedVariable
    ,然后选择
    新建
    范围
  5. EURange
    下面,设置属性:
    1. 约束
      设置为
    2. 上限
      设置为
      50
    3. 下限
      设置为
      20
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈