搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
开发具有响应式图像的 UI
将外部图像融入到项目中,并使图像随窗口大小进行响应。
应用程序示例
在此示例中,当调整应用程序窗口大小时,
Rockwell Automation
徽标会拉伸到窗口的边缘。
提醒事项:
下载示例项目:
ResponsiveExternalImage.zip
先决条件
创建项目
。
下载并提取
徽标
。
开发项目
在
项目视图
中,双击
MainWindow (type)
。
将在一个单独的窗口中打开编辑器。
将下载的徽标从计算机拖到编辑器中。
在
项目视图
中,
图像1
对象将显示在
MainWindow (type)
下面。
在
属性
中,将
水平对齐
和
垂直对齐
设置为
拉伸
:
排列界面元素。
保存该项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加客户端设备
。
图形对象教程
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。