创建更改用户表单

在主窗口中添加持久性登录窗格。
小贴士: 如果要添加在登录时消失的登录页面,请参见开发登录页面
  1. 在工具栏中,选择
    模板库
  2. 中,搜索
    Change User form
  3. 组件
    下面,将
    更改用户表单
    拖到
    项目视图
    中的
    UI
    上。
  4. 选择
    关闭
  5. 项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    更改用户表单1
    更改用户表单
  6. 属性
    中,在
    用户
    ProjectName
    安全
    用户
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈