开发用于更改颜色的图标

配置传送带图像,它可以根据关联的报警状态更改其机架颜色。
提醒事项:
下载示例项目:
ChangeIconColorBasedOnAlarm.zip
应用程序示例 - 禁用的报警
应用程序示例 - 启用的报警
先决条件
  1. 开发项目
  2. 排列界面元素。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈